瞭解如何在 15 分鐘內,使您的高速無刷馬達達到 30000RPM !
以 RX23T 變頻器套件和 30Vdc 高速馬達進行實驗,看看可在多快時間內達到 30000RPM!此套件最高可將馬達驅動至 48 Vdc,並內建低電壓變頻器驅動電源。變頻器是使用無感測器向量控制演算法,以三個相電阻作為電流測量回授。在16KHz PWM 只需要 40%的 CPU 效能,即可使馬達達成 30000RPM 轉速。 以 RX23T 變頻器套件和 1.5KW / 230Vac 功率級進行簡易實驗來轉動您的永磁馬達 (如:PMSM、PMAC)。此套件透過 USB 連結至直覺式 PC 圖形使用者介面,確保完全電源隔離,並讓您能夠修改、微調、儲存以及復原系統參數,也能夠自動微調您的 3 相無刷馬達。
更多資訊: