縮短變頻器設計週期是您的第一要務嗎?
相較於整數算數演算,晶片內建浮點運算單元可以確保更快的運算時間與軟體實作。
填寫以下簡單資料即可下載白皮書!
全新的 RX23T 微控制器系列可提供 32 位元的單精度浮點運算單元,而且符合 IEEE-754 浮點數算術標準。浮點運算單元 (FPU) 則可以大幅提升無感測器的向量控制軟體實作,尤其是:
     
  • 用於計算轉子位置的磁通和轉速估測器
  • 用於調節扭力與馬達轉速的比例和積分 (PI) 控制器
  • 使用派克與克拉克轉換進行的座標變換複雜運算
  • 馬達自動校正與自識別程序
 
最後,RX23T 搭載了第二代 32 位元 RX 核心,提供 19 項新指令,可針對無限脈衝響應 (IIR) 和矩陣乘法,加速快速傅立葉轉換 (FFT) 的濾波操作。若為第二階數濾波器 (IIR Biquad),RX v2 核心還可透過全新指令,在相同的時脈頻率下,提供比 RX v1 核心高出三倍的速度。
這不是我
  
Copyright © 2017 Renesas Electronics Corporation.
All rights reserved.
瞭解 RX23T 微控制器如何輕鬆管理兩相馬達(2-phase motor),並以充分的頻寬控制整個系統。請觀賞我們的網路研討會(中文字幕)。
下載 RX23T 變頻器套件,以無感測器向量控制演算法,迅速驅動您的 3 相永磁馬達!
電子裝置無所不在
立即下載體驗!
以 RX23T驅動高電壓無刷馬達
觀賞 RX23T 的 e-learning 影片,瞭解如何在 15 分鐘內轉動 230Vac 馬達!
驅動您的高速永磁馬達!
瞭解如何在 15 分鐘內,使您的高速無刷馬達達到 30000RPM !請觀賞我們的 e-learning 影片。
驅動3相位永磁馬達
同時提高電池壽命
說明內嵌的買斷式授權軟體如何在一分鐘內,透過自動微調程序和馬達自行識別功能,發揮運轉無刷馬達的能力。